This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:30安培以太网问题;60米 Cat6e 电缆

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358494/msp432e401y-ethernet-issue-over-30-60-meter-cat6e-cable

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的团队:

我们正在使用带有外部磁性元件器件型号为 PT61018PEL 的100Base-T 以太网。

当我们使用5米 Cat6e 电缆时,它的工作正常(链路和数据传输),但当我们使用30米电缆时,我们没有得到链路和数据。

我们的要求是30和60米电缆。

您可以帮助解决此问题吗?  

谢谢。此致、

Bharath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更长的电缆长度会导致更大的信号衰减、尤其是在电缆质量不佳或沿传输路径存在其他干扰源的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM4C129以太网符合 IEE 802.3规范。 电缆长度可达100米。 我不知道是什么导致了您的问题。 我们不是物理电缆的专家。 我们的知识仅涉及 MCU 方面。 您可能需要尝试:

     -不同的 Cat6e 电缆。 它有什么不同?

     -使用 Cat5e 电缆。 它有什么不同?

     -尝试另一个板。

     -可以在 LaunchPad 上重复同样的问题吗? LaunchPad 使用不同的 磁性元件 、经验证可与 TM4C 的集成 PHY 配合使用。 我对 PT61018PEL 不熟悉、而且我们对该特定器件也不了解。