This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何永久刷写 DMSC 和固件?

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356413/am2434-how-to-flash-dmsc-and-firmware-permanently

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们有一款具有新闪存模块(S25HL512TFAMHI010)的 AM2434_ALX LP 板、我们想要刷写我们的 app+SBL、以便从 QSPI 模式启动时不再需要"load_dmsc.js"脚本。

我们使用的是 SDK 8.05.00.24。

我们几乎遵循了关于 AM243x-LP (GP)的每条指令、所有尝试均失败。

我们在 UART 引导模式下使用了"UART_uniflash.py"、并且所有闪存操作都成功完成。

我们在从 QSPI 模式引导时看不到任何内容(对于原始闪存模块来说、它工作正常)。

该问题的解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们在 UART 引导模式下使用了"UART_uniflash.py"、并且所有闪存操作均成功。

    您能否分享这些成功刷写的日志以进行确认?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在解析配置文件...
    正在解析配置文件...成功。 找到5个命令!!!

    正在执行命令1/5...
    找到闪存写入器...正在发送 sbl_uart_uniflash.release.tiimage
    发送了大小为294772字节的闪存写入器 sbl_uart_uniflash.release.tiimage、单位为27.81秒。

    正在执行命令2/5...
    命令参数:-- operation=flash-phy-tuning-data
    在1.71秒内发送了闪存 Phy 调优数据。
    [状态]成功!!!

    正在执行命令3/5...
    命令参数:-- file=sbl_ospi.release.tiimage -- operation=flash --flash-offset=0x0
    以30.03s 的格式发送了大小为299668字节的 sbl_ospi.release.tiimage。
    [状态]成功!!!

    正在执行命令4/5 ...
    命令参数:--file=Project1.appimage --operation=flash --flash-offset=0x80000
    在57.89秒内发送大小为609880字节的 Project1.appimage。
    [状态]成功!!!

    正在执行命令5/5...
    命令参数:--file=Project1.appimage_xip --operation=flash-xip
    发送的 Project1.appimage_xip 在3.2秒中大小为52字节。
    [状态]成功!!!

    执行配置文件中的所有命令!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪烁看起来正常。 您能告诉我您正在使用的引导模式引脚吗?