This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:AM2631:SDK GPMC 示例代码:信号与 clk 上升沿对齐、是否可以与下降沿对齐?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356000/am2631-am2631-sdk-gpmc-sample-code-signal-aligned-to-clk-rising-edge-is-it-possible-to-align-to-falling-edge

器件型号:AM2631

您好!

SDK 的 GPMC 示例代码(am263x_09_01_00_41)已修改为处于同步模式。 我已经看到、信号在 CLK 的上升沿发生变化、芯片选择除外、该片选择可以 通过使用 CFG_CS_GPMC_CONFIG2_J_J 的 CSEXTRADELAY 自定义为任一边沿。 是否存在 为输出使能、等待等其他信号配置边沿激活的方法? 我要与之通信的器件在上升沿使用一些信号、在下降沿使用其他一些信号。

此致、

Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    与 CSEXTRADELAY 类似 、也有 OEEXTRADELAY、ADVEXTRADELAY、 WEEXTRADELAY 等字段可以配置为1h 以将信号延迟半个 GPMC_FCLK 时钟周期。


    OEEXTRADELAY 可以在 GPMC_CONFIG4寄存器位字段7中配置。  

    我们目前正在更新 AM263x GPMC 寄存器描述、更新的寄存器附录将于近期发布。
    有关 GPMC 配置寄存器的更多信息,请参阅 AM243x TRM 中 GPMC 一章的 GPMC 寄存器部分 。 GPMC IP 在 AM243x 和 AM263x 中是相似的。 很抱歉在浏览文档时给您带来不便。


    此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    可以使用等待信号下降沿的任一上升沿。 IRQ 中断由等待信号的上升沿或下降沿触发、该上升沿或下降沿通过 GPMC_CONFIG[9]寄存器的引脚极性选择。 nCS、Wen、OEN 等其他信号均为低电平有效。  

    NAND 是一个异步器件。 延时时间和建立时间均以 CSn 或 Wn 信号为基准。

    对于同步 NOR 闪存模式、延迟和设置时间相对于时钟信号的第一个边沿(上升)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们期待看到与 AM243x TRM GPMC 寄存器部分格式相同的寄存器附录;同时将使用 AM243x 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它可以帮助我设置等待特征。