This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网固件更新

Guru**** 2524620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357977/tm4c1294ncpdt-ethernet-firmware-update

器件型号:TM4C1294NCPDT

我想使用以太网更新固件、我发现此情况

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/905859/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt/3352771#3352771

但我有一些问题、即为什么我们需要 boot_demo_EMAC、为什么 boot_emac_flash 是不够的、以及当我加载 boot_emac_flash 和 boot_demo_emac 时会发生什么、而我想加载另一个应用程序 boot_demo_emac 时会怎样?boot_demo_emo_emac 是否仍然存在、或者引导加载程序在它上面写入新代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我刚刚回答了您在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357975/tm4c1294ncpdt-ethernet-firmware-update 上发布的另一篇帖子

    但我有一些问题、为什么我们需要 boot_demo_emac、为什么 boot_emac_flash 不够、以及当我加载 boot_emac_flash 和 boot_demo_emac 时会发生什么情况、而我又想加载另一个应用程序 boot_demo_emo_EMAC 会发生什么情况?是否仍然存在或引导加载程序编写新代码 在 IT 上

    BOOT_EMAC_FLASH 是引导加载程序。 引导加载程序是一小段程序、首先通过 JTAG 接口加载到闪存。 该文件包含用于设置以太网模块并与 BootP 和 TFTP 服务器进行交互的代码、以下载应用固件映像。 BOOT_DEMO_EMAC_FLASH 是一个示例应用固件。 您可以创建自己的应用、但首先从示例开始。 一旦您熟悉一切工作原理、就可以适应您自己的应用。 在当前的引导加载程序设置中、如果选择再次更新、则会覆盖现有应用程序固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我需要在 DEMO_EMAC_FLASH 中等待软件更新的部分、而不需要 canavas 部分? 我是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您提到的 canavas 部分是什么? 请详细说明。 我建议您至少按原样运行一次该示例、并且将为您清除很多事情。