This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:在 Visual Studio Code 中使用带有 CMSIS 包的 Keil MDK 6

Guru**** 2532830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356617/lp-mspm0g3507-using-keil-mdk-6-with-cmsis-pack-in-visual-studio-code

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好!

这是我的紧急请求。

我正在尝试在 Visual Studio Code 中结合使用 MSPM0G3507和 Keil MDK 6。  

创建项目的过程大多是可行的、

无法进行编译、原因是该项目要查找的启动文件未包含在 CMSIS 包中。

我需要 TI 根据 Keil Studio VS Code 的要求在软件包中生成启动文件。

我已向 ARM 支持人员确认这是德州仪器的问题。

请及时修复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    我们在 SDK 中提供了该文件。 可在 [SDK 安装路径]\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\devices\msp\m0p\startup_system_files\Keil 下找到它。 在这里您可以找到我们所有器件的启动文件。 您可以为器件选择一个、然后将其添加到项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、虽然我看到该文件、但它并未包含在 VS 代码中与 Keil MDK 搭配使用所需的工具包中。 因此、无法使用 RTX RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些屏幕截图:

    创建空白项目



    指定 TI 器件


    显示生成的文件



    未找到设备启动


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程已离线恢复。

    对于可能发现此线程/有类似问题的用户、预计将在 Keil 包文件的下一个版本中修补此问题。 如果您遇到类似问题、请检查 Keil 包文件在发布此评论后是否已更新。 如果未更新、请在更新后再次查看。

    现在将螺纹标记为已关闭。