This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:USB 电气连接

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357821/tm4c1294ncpdt-usb-electrical-connection

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我打算只将 Tiva 用作一个 USB 从器件(被连接到 PC 作为主机)。

1)由于我不打算支持 OTG,是否需要使用 USB0ID 管脚(管脚95)? 我可以将其用作 GPIO 吗?

2) 2)我必须使用 USB0VBUS 引脚、还是可以将其用作 GPIO?

3) 3) USB0DP/DM 的连接是引脚与连接器之间直接相连、还是需要使用端接? (我不是说保护二极管)。

Br、

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)由于我不打算支持 OTG,是否需要使用 USB0ID 管脚(管脚95)? 我可以将其用作 GPIO 吗?

    [/报价]

    是的、如果不使用 OTG 模式、可以将其用作 GPIO。

    注:在 OTG 模式下使用时、USB0VBUS 和 USB0ID 不需要任何配置、因为
    是 USB 控制器的专用引脚、可直接连接到 USB 连接器的 VBUS
    信号。 如果 USB 控制器用作专用主机或设备、
    USB 通用控制和状态(USBGPCS)寄存器的 DEVMOD 域可以
    将 USB0VBUS 和/或 USB0ID 输入连接到内部固定电平、从而释放
    PB0和 PB1引脚用于 GPIO。 请注意、PB1 (USB0VBUS)是可耐受5V 电压的信号、
    应用。 为使自供电设备正常运行、仍必须监视 VBUS 值
    为了确保主机断开 VBUS、自供电设备禁用 D+/D-上拉电阻
    电阻器。 此功能可通过将一个标准 GPIO 连接到 VBUS 来实现。
    USB PHY 的终端电阻器已内置、因此
    无需外部电阻器。 对于器件、D+上有一个1.5千欧的上拉电阻、对于
    主机在 D+和 D-上都有15k Ω 下拉电阻。

    2) 2)我必须使用 USB0VBUS 引脚、还是可以将其用作 GPIO?

    [/报价]

    与上一个选项相同。

    3) 3) USB0DP/DM 的连接是引脚与连接器之间直接相连、还是需要使用端接? (我不是说保护二极管)。

    [/报价]

    有关 DM/DP 布线和阻抗匹配的详细信息、请参阅 TM4C129系统设计指南第4.3节。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma056。 如果您仅处于器件模式、还要确保 PB1上有100 Ω 的串联电阻。 请参阅第4.3.1节。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    为什么监控主机的 VBUS 很重要、我没有电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件处于从模式且自供电且不由 USB 总线供电、则不需要 VBUS。