请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我们计划使用基于 MSP432E401Y 的 USB 高速主机。
您能建议将基于 ULPI 的 USB PHY 收发器与微控制器连接吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用基于 MSP432E401Y 的 USB 高速主机。
您能建议将基于 ULPI 的 USB PHY 收发器与微控制器连接吗?
您好!
此帖子 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/552472/tm4c129-and-usb3300#pi320995=3 相当旧、但已显示结合使用 USB3300和 TM4C129来成功实现 USB 高速。 TM4C129与 MSP432E 是相同的器件。 请注意一点、与即将推出的用于 HS 演示的 TI 设计相反、目前尚无此类参考设计。