This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 XDS100 V2调试器问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357089/tms570ls3137-tms570ls3137-xds100-v2-debugger-problem

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我无法使用 XDS100 V2调试器对我的设备进行编程。

我检查了连接

我检查了我的3V3和1V2电压

我使用了另一个 PCB 检查了调试器,它工作正常

我检查了 晶振时钟信号,它是16 MHz

我不知道这个问题,你能帮我吗...

我将在下面添加 JTAG 连接原理图。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RTCK 不是标准 JTAG 信号、所以将其保持 NC 是可以的。

    2.如果 nTRST 未连接到仿真器,nTRST 应在您的目标 PCB 板上拉高。 如果 nTRST 连接到调试器或仿真器、该调试器或仿真器在 nTRST 信号上具有内部上拉电阻、则会在目标 PCB 板上的 nTRST 上添加下拉电阻。

    您能否参考以下 JTAG 连接:

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。