This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:NONMAIN 配置

Guru**** 2583035 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356838/mspm0l1306-q1-nonmain-configuration

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

客户希望停用引导加载程序。

RTM 指出:

"BSLMODE 配置引导加载程序启用/禁用策略。
5566h =禁用 BSL (0x5566和所有其他非0xAABB 值)。

AABBh =启用 BSL。"

这n`t 不是结论性的、因为0xAABB 的反向(="所有其他非0xAABB 的值")是0x5544而不是0x5566?

诺曼记忆的其他领域也是如此。

此外、TI 配置工具还生成一个代码来取消 BSL 0xFFFF。 是否每个偏离0xABB 到 BSL 停用的值都是?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    根据 TRM、0xAABB 是唯一启用 BSL 的模式、该模式在出厂时默认设置。  任何其他值都会禁用 BSL。

    不确定为什么在文档中使用0x5566。  0x5544将为反向、但说明指出、0xAABB 以外的任何值都会禁用 BSL。

    您对 SysConfig 生成的值正确无误。

    这有助于回答您的问题吗?