This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva -热插入

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356789/tm4c1294ncpdt-tiva---hot-insertion

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好  

找不到有关 IO (模拟和数字 IO)的相关信息、Tiva 是否支持"热插拔"功能、在这种情况下、IO 引脚甚至可以在电源施加到器件之前随功率应用(不通过保护二极管加电等)。

在我的设计中、可能会在电源之前施加 ADC 输入或数字输入。

Br、

巴拉克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关数据表中的详细信息、请参阅 I/O 部分。 应避免通过 I/O 焊盘为器件供电。