This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632微控制器需要预处理器命令、编译器命令和连接器命令。

Guru**** 2931290 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353852/am2632-need-preprocessor-command-compiler-command-and-linker-command-for-am2632-micro-controller

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:AM2634

我正在使用 Vector cast QA 工具构建环境。 我选择的编译器适用于基于 ARM 的控制器。

构建项目需要预处理器命令、编译器命令和链接器命令。

它还需要为环境创建示例代码(源文件-.c 和.h)。

请为上述控制器提供相同的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

     对于09.01版本的 MCU+ SDK、我们不支持开箱即用的 ti-arm-clang 以外的任何其他编译器。

    此外、器件中的 CPU 是 ARM Cortex R5F 、而不是 Cortex M0。 请联系提供该工具的供应商、如果可能、还请访问供应商提到该工具与 AM2634器件兼容性的链接。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    目前、我选择了基于 ARM 的编译器。 Cortex M0……

    您能否为命令提供预处理器命令、编译器命令和链接器命令?

    它将帮助我构建 Vector Cast QA 项目。

    谢谢。

    迪普蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipti:

    如 Aakash 所述、该器件使用 ARM Cortex R5F 内核、而不是 Cortex M0内核。
    如果 VectorCast 供应商支持 AM263x 器件、请咨询他们。

    此外、我们仅支持  ti-arm-clang 作为 AM263x 的编译器、我可以看到您正在尝试使用不受支持的 Keil 编译器。

    此致、
    阿克希特