This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何在 AM2634-Q1中配置跟踪

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1354312/am2634-q1-how-to-configure-trace-in-am2634-q1

器件型号:AM2634-Q1

您好!

我正在使用此电路板 TMDSCNCD263、 TMDSHSECDOCK、 AM2634

在该板中、我要配置跟踪、但无法通过 syscfg 配置跟踪。

任何人都可以帮助进行配置以进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您使用的是哪个 JTAG 仿真器? XDS110板载仿真器不支持通过 TPIU 进行跟踪。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我哪些硬件(调试器)支持 跟踪调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通过 Lauterbach 和 Trace32支持相同的方法。

    此致、
    Aakash