This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:以太网 IPv4 -帧正在接收但无法传输。

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341478/tmdscncd263-ethernet-ipv4---frames-are-receiving-but-not-able-to-transmit

器件型号:TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好支持团队:

我在 AM2634上使用以太网引导加载程序、并测试了 MCAL 演示应用、通信已经启动、能够在 Wireshark 上看到以太网帧。

我已经将我的 Eth& EthTrcv 模块配置为与 MCAL 演示应用相同、但轮询方法、而不是中断。

*识别出 ETH 模块初始化的问题。

ETH 初始化符合预期、与演示 EthApp 进行比较。

 

在 EthTrcv 初始化收发器中、通过以下公式进行复位和重新初始化:  Trcv_Config 4552  停止。

ETH 初始化的变化与之前的值不同(突出显示)

但在本例中、值发生了变化、如下所示

不知道这里的问题是什么。 传输问题的原因是什么?

*仍然可以在接收端接收 Eth 帧,这是预期的帧。

只有 ETH 帧、不向外传输。

您能提供解决此问题的提示吗?

从上周开始、我一直滞留在这里、已经试了很多次、但没能找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari Krishna:

    您在上面提到的寄存器值差异将影响速度和双工。 您能否提供您在配置中所做的更改,以及您是否更改了 EthTrcv 配置中的任何内容?

    其他信息:

    如果我们想在轮询中使用 ETH 驱动程序、请在 Ebtresos 中进行以下更改。

    针对 Rx 的轮询 :  EthCtrlEnableRxInterrupt-禁用和 EthRxInterruptPacingEnabled -禁用

    Tx 轮询 : EthCtrlEnableTxInterrupt -禁用和 EthTxInterruptPacingEnabled -禁用

    EthUsrMdioInterruptEnable  :仅 MDIO 操作需要此配置参数( Rx 仅读写收发器寄存器: Eth_Read M é ii 和 Eth_Write M é iii)不需要 MDIO/Tx )。 这里还支持中断和轮询模式。

    谢谢。此致、

    哈里什·纳伊尼尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    我已附加 Ebtresos 配置文件、请告诉我任何错误的配置。

    Trcv_Drv 仍然处于 UnInit 状态,但 Eth 帧正在接收。

    e2e.ti.com/.../EthTrcv_5F00_PBcfg.c   e2e.ti.com/.../Eth_5F00_PBcfg.c

    e2e.ti.com/.../EthTrcv_5F00_Cfg.h    e2e.ti.com/.../Eth_5F00_Cfg.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我会检查您的配置文件、并在缺少任何内容时及时回复您

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我们是否可以安排一次电话以便进行进一步调试? 如果有足够的可用信息、我们或许能够进行进一步调试。 理解可能会出现什么问题有点困难。

    此致

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    当然、我喜欢进行调试以快速解决问题。

    我有一些发现,并检查它。

    似乎发生了一些时序问题 i EthTrcv 初始化。

    EthApp 来自 mcal.

    q)在哪个模式下计时器  RTI0C0 用于在 EthTrcv 初始化期间生成延迟?

    通常、Elektrobit 将捕获和比较模式用于 OS 计时器/计数器。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我有一些发现并检查。

    很好、您能告诉我它是什么吗?

    此外、您能否建议下周内安排一次调试拜访(通过电子邮件)。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我已经附上了 zip 文件及所需的文件、Harish 是在调试会话期间请求的。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Support.zip

    请告诉我所需的任何其他文件。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您共享这些文件。 请允许我们花点时间进行审查并返回。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shaunak 和 Harish、
    您能解释一下下面的图片吗?
    我已配置仅端口1、并且还在端口0和端口2中有一些统计信息。
     am263_cpsw_stats_print_regs.gel 中的地址, 在数据表和寄存器手册中找不到。
     MCAL 演示:
    我的应用程序:
    此致、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    在 MCAL 演示以及端口2不使用中、由于 GEL 文件中存在错误/问题、统计数据在 MCAL 演示中显示为 wrt 端口2。 根据 AM263寄存器附录 、TX_PRI_REG 和 TX_PRI_BCNT_REG 是优先级为0-7的常见寄存器、但在 AM263_cpsw_stats_print_regs.gel 文件中、它们也映射到端口号。 在您的应用程序成功传输后,您还可以看到这些统计。

    我曾尝试在共享文件的情况下进行调试、但在 MCU 模块配置中遇到了一些构建问题。 MCU 配置时、 传输功能不会按预期工作。 我将尝试修复 MCU 配置中的编译问题并使您更新状态。

    谢谢。此致、

    哈里什·纳伊尼尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    在上图中、用于 MCAL 演示的 TX 和 RX 帧显示在端口1中、但在本例中、TX 帧显示在端口1的 PORT0和 RX 帧中。

    我已检查 GEL 文件、PORT0和端口1地址不同。

    即使我只配置了端口1、我的应用程序中的 PORT0中显示 TX 帧的原因也可能是什么。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    端口0是主机端口、端口1和2是外部端口。 TX 帧未路由到外部端口。 如果 ALE 表中的 MAC 地址不更新、则会发生这种情况。 但在本例中、它在 ALE 表中更新、我们也尝试了使用广播地址的调试调用(它将在 INIT 期间在 ALE 表中更新)。  

    谢谢。此致、

    哈里什·纳伊尼尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您能告诉我是否有关于此问题的任何更新吗?

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    根据上次更新、我看到配置在没有更改 MCU 的情况下工作正常。 我尝试复制并遇到了许多与 MCU 相关的构建错误。

    请允许我花点时间复查相同的内容、进行修复并重新测试、

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    道歉晚响应和感谢耐心等待。

    我查看并使用了上面 Zip 文件中共享的配置文件。 我在 Eth_App 演示中启用了 Tx 轮询、而不是中断。

    我看到 Tx 正常工作。 我通过从微控制器发送50,000个数据包进行了验证。 我将附加我的 Wireshark 片段和我使用的所有配置文件。

    请注意、您可能会在我的配置文件中发现一些差异。 进行这些更改是为了解决编译错误。 我还附加了 Eth_App 演示文件。

    Wireshark 代码段:(来自 MCU 的 IPv4帧(MAC addr:00:01:02:03:04:05)  作为广播帧( MAC addr:FF:FF:FF:FF:FF)

    控制台输出:

    配置和演示文件的 zip 文件:

    e2e.ti.com/.../EB_5F00_debug.zip

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的支持和文件。

    我比较了这些文件、MCU 和端口配置中有更改。

    我将在本地进行测试、如果可能、您可以共享.xdm 文件、这样我就可以在 EB tresos 中调整配置了。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    实际上、我没有使用 EB tresos 进行更改。 我直接获取您的配置文件、并将它们替换在路径中:  mcal\examples_config\module_demo_cfg\m263\r5f0_0 soc  

    在这里、我替换了 cfg.c 和 cfg.h 文件、然后基于编译错误、我更改了配置并修复了编译。 随后进行测试。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 CPSW 统计信息中、ETH 驱动程序 通过主机端口(端口0)发送的单播数据包已删除(STATS_0_PORTMASK_DROP=1)。  出现这种情况 是因为它是一个未知单播数据包(STATS_0_ALE_UNKN_UNI=1)、即数据包的 DA 不在 ALE 表中。

    对于不丢弃的数据包:

    • DA 应在 ALE 表中并与 MAC 端口1 (或2)相关联。 您可以通过 ALE 从先前在该端口上收到的数据包中学习该地址、或通过向表中明确添加单播条目来获取该地址。 我相信驱动程序不会明确添加此单播条目。
    • ALE 配置为转发 未知单播数据包。
    • 数据包作为定向数据包发送。 在 ETH 驱动器中则不是这种情况。

    我的建议是让外部设备向您的应用程序发送数据包、然后让您的应用程序发送数据包、并查看丢弃是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以太网 Tx 和 Rx 正常工作、但 TCP 和 ICMP 帧将被丢弃。

    工作与非工作之间的差异是  

    11-22-33-44-55-66不工作,不知道为什么因为它是可配置的参数,可以设置任何值。

    您对该参数的依赖性有什么看法吗?

    您可以关闭此 TT、因为我已经为"帧丢弃"问题创建了另一个 TT。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    请继续讨论新兴起的线程(TMDSCNCD263:AM2634 -以太网在接收时丢弃了 Rx TCP 帧)。 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛)。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    11-22-33-44-55-66不工作,不知道为什么因为它是可配置的参数,可以设置任何值。

    [/报价]

    11-22-33-44-55-66是多播地址。 它不能是控制器的 MAC 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它是 TI MCAL 中的建议配置参数。

    我保留了  MCAL 的 ETH 和 EthTrcv 建议配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该参数值不正确、已在所有相关的推荐配置文件中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Misael Lopez Cruz、

    您能告诉我、在 MCAL 的哪个版本中修正了该参数吗?

    此致、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已在 SDK 9.1中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请选择 MCAL 版本、因为我们在集成中使用 MCAL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCAL 版本:MCAL _AM263x_09.01.00