This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:是否可以在安全支持设备上的 FFI 岛中的 M4F 主域中使用 SPI?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343734/am2431-is-it-possible-to-use-spis-in-main-domain-from-m4f-in-ffi-island-on-the-safety-support-device

器件型号:AM2431

您好!

在安全支持设备的情况下,是否可以在 FFI 岛中的 M4F 主域中使用 SPI?

我的客户希望通过 M4F 最多使用6通道 SPI、但在 MCU 岛中仅使用两个 SPI。 非安全 SPI 适用于4通道6通道 SPI。

此致、

秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、

    我已经解答了您的问题。

    我知道您的问题是、是否可以从 FFI 岛中的 MCU 域使用 MAIN/soc_SPI。

    您能否帮助我向客户介绍客户用于了解 FFI 岛的文件?

    Unknown 说:
    我的客户希望 M4F 最多使用6通道 SPI、但在 MCU 岛上只能使用两个 SPI。 非安全 SPI 适用于4通道6通道 SPI。

    我需要帮助以理解您在上面写的行。

    请澄清以下问题:

    1. MCU 域将使用多少个主域 SPI。

    2.主域将使用多少个 MCU 域 SPI。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

     

    感谢您的答复和我的延迟答复道歉。

     

    客户希望将 M4F 的6通道 SPI 用作 MCU 域(隔离式 FFI)中的安全 MCU。

    但是、数据表说明、在 MCU 域中只有2通道 SPI、而在主域中有5通道 SPI。

    因此、他们正在考虑让 M4F 也使用主域中的4通道 SPI。

    在隔离式 FFI 模式下,M4F 能否访问主域中的这些 SPI?

    1. 4通道主域 SPI 将由 MCU 域中的 M4F 使用。

       2通道 MCU 域 SPI 将由 MCU 域中的 M4F 使用。

    2.  主域中的 R5F 不使用 SPI。

     

    谢谢。此致、

    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki:

    感谢您的答复。

    在为 SPI 外设配置/提供超时垫圈的情况下、安全内核可以在隔离式 FFI 模式下访问主域 SPI 通道。

    我还会将该主题分配给安全专家、以帮助您完成该主题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    瓦伊布哈夫