This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:将以太网配置为无 RTOS (裸机)

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1347959/am2634-q1-configure-ethernet-as-no-rtos-bare-metal

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83826E

您好!

我正在使用此板 TMDSCNCD263、 TMDSHSECDOCK、 AM2634

 可以使用 FreeRTOS 配置以太网、但我要使用非 RTOS 配置 IS、

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    在 MCU+ SDK 中、我们有几个基于 No-RTOS 的以太网示例。

     AM263x MCU+ SDK:ENET 第2层 CPSW 快速启动示例(TI.com) -无 lwIP 堆栈、第2层示例

    2. AM263x MCU+ SDK:裸机上的 Enet LwIP HTTP 服务器(非 RTOS)(TI.com) -集成了 lwIP 协议栈。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这些示例、它们在工作。

    但当我尝试在空项目中配置以太网时、无法对其进行配置、配置中始终会出现冲突错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    请分享您遇到的冲突以及到目前为止执行了哪些步骤。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    我的裸机以太网配置问题现已解决。

    现在我的问题是、

    此板(TMDSCNCD263、 TMDSHSECDOCK、 AM2634)具有3个 PHY、大多数 SDK 示例使用 DP83869 但我想使用 DP83826E 。 请告诉我、他们有没有适用于此 PHY 的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    我的裸机以太网配置问题现已解决。

    现在我的问题是、

    此板(TMDSCNCD263、 TMDSHSECDOCK、 AM2634)具有3个 PHY、大多数 SDK 示例使用 DP83869 但我想使用 DP83826E 。 请告诉我、他们有没有适用于此 PHY 的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    我的裸机以太网配置问题现已解决。
    [/报价]

    如果原始问题已得到解决、您能否将此主题标记为已关闭、并使用 新问题发布新的 E2E 主题。

    此电路板(TMDSCNCD263、 TMDSHSECDOCK、 AM2634)具有3个 PHY、大多数 SDK 示例使用 DP83869 但我想使用 DP83826E 。 请告诉我他们是否有适用于此 PHY 的任何示例

    DP83826仅连接 ICSS、而不连接到 CPSW。 我想知道您为什么要将实时工业 PHY 与 CPSW 配合使用?  要使用 dp83826、您将需要为 ENET 接口获取 phy 驱动器。 (这不是 SDK 产品的一部分、您必须从 phy 团队确认这一点)。  

    此外、此 PHY 不支持 RGMII 模式、您可以对 CPSW 使用 RMII 模式、但不能以1Gbps 的速率使用、因为此 PHY 最多仅支持100Mbps 的速率。  您能告诉我、您为什么打算使用这个 Phy 吗?

    您可以根据  DP83826E  AM263x 工业通信 SDK 中的 PHY: www.ti.com/.../09.01.00.03

    此致、
    Shaunak

    [/quote]