This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356564/mspm0c1104-mspm0c1104

器件型号:MSPM0C1104

尊敬的先生/女士

我  无法在 main 函数中获取 code composer studio 中的断点。如何消除此问题。

请答复先生/妈妈。

此致

阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在尝试添加或删除断点?   

    要添加、您通常可以双击代码的行号、或右键单击并说"添加断点"。  有时会将断点移动到条件或函数的末尾、具体取决于代码的编译方式。  可以将 __BKPT (0);添加到代码中、以在特定位置强制设置断点。   

    要删除断点、最简单的方法是在"View"菜单下的"断点"菜单中。  您可以查看代码中的所有断点、并单独禁用它们。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果对进行了优化、则尝试用于创建断点的行可能已被优化掉。 在函数前面选择另一行。