This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:刷写了代码在电源复位后不运行

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1305, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1348034/mspm0l1305-flashed-the-code-does-not-run-after-power-reset

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:SysConfig、、 MSPM0L1306

大家好、

 

我使用加载程序将代码加载到微控制器中,它工作正常。 但是、在执行上电复位时、无法观察到终端中的任何输出。

您能帮助我尽快重新评分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    告诉我有关您的设备的信息。  使用 CCS? SDK、SysConfig 的最新版本。  您使用什么来对目标进行编程? XDS110、JLink 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    非常感谢您的回复、

    我正在使用:

    • CCS 版本:12.5.0
    • SDK:mspm0_SDK_1_30_00_03
    • SysConfig:1.18.0
    • 我正在使用 XDS110调试探针进行刷写。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    您是否能够共享您的代码?  如果需要、您可以私下共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    抱歉、我当时 正在对 UART LIN 进行测试、以确认电源复位问题、因为我目前正在处理 UART LIN、所以我使用了 SDK 中的示例代码先进行验证

    我将 LIN 命令器代码(Debug->.out)刷入微控制器、 我能够观察自述文件中描述的独木舟输出(按 switch1查看变速器)

    但是、当我关闭评估板和电源(12v)、然后再次将其通电时、我无法通过独木舟观察输出

    我不知道我犯了什么错误、您能帮我解决这个问题吗?请尽快解决、对我来说至关重要。

    您可能会问电源复位后 GPIO Toggle 是否在工作;是的、它在 微控制器上工作

    我正在使用  

    • CCS 版本:12.5.0
    • SDK:mspm0_SDK_1_30_00_03
    • SysConfig:1.18.0
    • 微控制器-用于测试的评估板(MSPM0L1306)、因为我没有 MSPM0L1305评估板
    • 我正在使用 XDS110调试探针进行刷写。
    • 我将 LIN 使能引脚用作 PA27
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    您能对此进行回复吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    很抱歉响应出现延迟。

    如果从电路上拔下调试器并循环通电后仍有问题、请检查 NRST 引脚上的电压是多少。  您应该有一个连接到 VDD 的上拉电阻器(典型值47k)。