This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:频率、GPIO

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355759/tms570ls1227-frequency-gpio

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、TI 专家:

如何更改 GPIO 的频率?

2时钟 GPIO 使用的是什么?

谢谢你。
此致。

泽尼普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    如何更改 GPIO 的频率?

    2时钟 GPIO 使用的是什么?

    [/报价]

    此 GPIO 使用 主外设时钟(f_VLCK)。

    HALCoGen 中将突出显示以下内容:

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。