This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:无法对配置了安全级别1的芯片进行编程。 (错误-6310) PRSC 模块读取寄存器失败

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, MSPM0G3507, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352013/mspm0l1105-unable-to-program-chip-that-has-the-security-level-1-configured-error--6310-prsc-module-failed-to-read-a-register

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507UNIFLASH

尊敬的 TI 社区:

我能够通过以下设置在 MSPM0L1105芯片上成功配置安全级别1:

-使用密码启用调试访问(即设备锁定)。

-使用密码启用批量擦除(即擦除 main)。

-使用密码启用恢复出厂设置(即擦除 MAIN 并将 NONMAIN 重置为默认值)。

- TI 失效已启用。

之后、为了解锁芯片以刷新代码、我通过 CCS 使用了 MSPM0_Password Authentication_Manual 脚本、正如以下线程的解决方案中所指出的:
e2e.ti.com/.../mspm0l1306-security-level-passwordauthentication-script-not-working

但是、在(显然)使用我定义的密码解锁芯片之后(CCS 控制台输出表明通过 MSPM0_Password Authentication_Manual 脚本解锁操作成功)、当我尝试刷写新代码时、系统会向我显示错误(Error -6310) PRSC 模块读取寄存器失败。

我也在使用 MSPM0G3507、而且锁定、解锁和闪存过程非常顺利、但不知何故、我无法将其复制到 MSPM0L1105芯片。

我应该在这里采取哪些行动? 提前感谢您的参与!

工具:

CCS 12.6

Uniflash 8.4

XDS110 USB 调试探针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我检查了您提到的主题。 您使用的是独立的 xds110、对吗? 您能先尝试一下 Launchpad 中的板载 xds110吗?

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵玉豪:

    是的、我使用的是独立的 xds110。

    接下来的几天、我将尝试 Launchpad 中的板载 xds110、如果有更多关于该主题的消息、我会及时通知您。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果有任何更新、请告诉我