This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L1306 EnergyTrace

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355498/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l1306-energytrace

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

尊敬的 Champs:

我现在通过 CCS 中的 EnergyTrace 在低功耗模式(STOP0)下检查功耗。 我已经移除 LaunchPad 中的大部分跳线、以隔离意外的功率损耗。 但是、我发现平均电流超过了1mA。 我的预期值为大约200uA、因为在4MHz、停止模式下的电流为151uA、而唤醒源的 Timer0周期为0.5s。 我正在使用 SDK 中的示例代码"timx_timer_mode_periodic_stop"、并修改了 Timer0周期。

您能否详细说明一下为什么功耗比数据表中的规格高?

谢谢。
史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请移除所有跳线、并在 MCU 自由运行的情况下测试低功耗模式。

    我想您可以首先使用 STOP0来测试空项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    什么是"自由运行"? MCU 在 EnergyTrace 的调试模式下运行。  
    并移除了除 J101 (GND、+5V、+3.3V、SWDIO、SWCLK)之外的所有跳线。 您是否能够使用 LP 板通过 EnergyTrace 测量低功耗模式?

    谢谢。
    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我以前测试过它、它运行良好。  

    "自由运行"不带调试。

    请尝试  首先使用 STOP0来测试空项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在自由运行模式下运行良好。
    感谢您的支持。