This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:LAUNCHXL-TMS57004 -(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 并且(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355322/launchxl-tms57004-launchxl-tms57004---error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-and-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004

您好!

我正在与 TI 合作:LaunchXL-TMS57004、第二天、我尝试测试我的代码、我遇到了下一个错误:  

(错误-242 @ 0x0) 无法访问路由器子路径。  电路板配置文件可能不正确。  (仿真包12.6.0.00029)

(错误-1170 @ 0x0) 无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包12.6.0.00029)

软件:Code Composer Studio 和 Hal 代码生成器。

测试连接为:  

[开始:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\cynth\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1260 \0\0\BrdBat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为"DEC 6 2023"。
库构建时间为"17:33:10"。
库包版本是'12.6.0.00029'。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器为带 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

-------- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]------

没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

-------- [测量 JTAG TCLKR 最后输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

-------- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试}-->----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度的测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为6位。

JTAG DR 旁路路径长度的测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。

-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
测试1字32:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x001FFFFF。
测试1字33:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字34:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字35:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字36:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字37:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字38:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字39:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏- 73.7%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

-------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
测试3字0:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
测试3字1:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
测试3字2:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
测试3字3:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
测试3字4:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
测试3字5:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
测试3字6:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
测试3字7:已扫描出0xFE03E0E2、已扫描出0x7F01F071。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:3、跳过:0、失败:1
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:2
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:3
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:4
其中一些值已损坏- 65.6%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针]

卡裸片? :(  

请提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cynthia:

    错误1170: 这通常是由于主板上的硬件故障或 MCU 闪存上的无效代码导致其持续复位。 您以前是否向闪存编程过任何代码? 如果是由无效代码导致的、请尝试执行以下过程以使 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住复位(nRST)按钮。
    4. 释放 nRST 按钮后立即点击"Connect Target"。
    5. 应在几次尝试后成功连接至电路板。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。