This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:映射 LP-MSPM0L1306跳线隔离块 J101至16引脚 MSPM0L1306 SOT-23-THN (DYY)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1354988/mspm0l1306-mapping-lp-mspm0l1306-jumper-isolation-block-j101-to-16-pin-mspm0l1306-sot-23-thn-dyy

器件型号:MSPM0L1306

我正在尝试使用 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 对外部 MSPM0L1306 (SOT-23-THN (DYY))进行编程。
MSPM0L1306位于试验电路板上、跳线隔离块 J101的所有连接都被断开并引导至试验电路板。
SOT-23-THN 版本的 MSP0L1306提供16个引脚。
我尝试了以下映射、但无法通过 CodeComposerStudio 12.6.0连接 MSP0L1306:

跳线隔离块(J101)<-> MSP0L1306
================================
GND <->6 (VSS)
5V 未连接
3V3 <->5 (VDD)
RXD <-> 13 (PA22)
TXT <-> 14 (PA23)
NRST <-> 4 (NRST)
SWDIO <-> 11 (PA19)
SWCLK <-> 12 (PA20)
BSL <-> 10 (PA18)

MSPM0L1306 (未编程、开箱即用)引脚与跳线隔离块连接(J101)之间的正确映射是什么
以便通过 CodeComposerStudio 12.6.0连接和编程外部 MSP0L1306?


用 DeepL.com 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    您是否确定将跳线连接在隔离块的编程器侧、而不是 MSPM0L1306侧?

    从技术上讲、您所需要的就是+3.3V、GND、SWDIO、SWCLK 和 NRST。