This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:是否计划为 MacOS 版本的 CCStudio 提供 Sitara 支持?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353502/am2634-is-sitara-support-planned-for-the-macos-version-of-ccstudio

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:CCStudio

 我 在这里看到 、MacOS 版本的 CCStudio v12不支持 Sitara。 是否已计划支持 Sitara?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    是的、已为此计划了支持、并且应在最新版本中提供。 我认为该页面包含一些过时的信息。  CCS Studio (MacOS)支持 AM2* Sitara MCU 器件。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary、我下载了用于 MacOS 的 CCStudio IDE 12.7.0、且在可选组件列表中没有看到 Sitara 系列器件。 我应该选择什么来获得 Sitara 器件支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyle、

    请允许我与我们的 SDTO 团队联系、以便为您提供更多信息。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyle、

    我想为早些时候的错误消息道歉。 从 CCS Theia 1.4 (下周发布)和 CC Eclipse 12.8 (八月发布)开始、CSS 将正式支持 AM2x。  

    要在 CCS 12.7上使用 Sitara MCU 器件、请执行下述步骤:

    1. 启动 CCS 12.x
    2. 转至‘Help’(帮助)->‘Install New Software…’(安装新软件)
    3. 在"使用"下拉列表中、选择"Code Composer Studio v12 Updates"
    4. 在填充的列表中、向下滚动并选择"Sitara MCU Device Support"和"Shared Device Support"条目、然后点击‘Next’(下一步)来安装它们。
    5. 等待安装新软件包,然后在出现提示时点击‘Restart Now’(立即重新启动)。
    6. 重新启动后、AM2x 支持现在应该可用。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺