This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772 4开关降压-升压控制器硬件原理图检查

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1354329/lm51772-lm51772-4-switch-buck-boost-controller-hw-schematics-check

器件型号:LM51772

e2e.ti.com/.../LM51772_2D00_SCH.pdf

您好,
使用 LM51772创建了原理图、如插入的 PDF 文件所示。
输入电压/电流:
输入电压(最小值)= 12V;
输入电压(noml)= 24V;
输入电压(最大值)= 36V;
Iout (最大值)= 6A。
1. 在设计原理图中禁用了 I2C 功能。 请首先对原理图进行总体检查。
2.此外,CDC 引脚有两个用途:对电缆压降进行补偿和协助电流感应。 考虑到未使用 I2C 接口、它的默认操作角色是什么?
  • 此外、如果 CDC 引脚用作电流监控器件,应使用方程 V (CDC)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (CDC)×R (CDC)?确定 R (CDC)
请检查以下参数值是否已正确分配。
V (CDC)= 1?GM (CDC)= 500us? [V (ISNSP)- V (ISNSN)]= R (ISNSN)* Iout (max)?Iout)Max(=6A 或 更高的电流值?
  • 采用 CDC 引脚进行电缆压降补偿时、要连接的合适电阻值是多少?
3. 如果使用 CDC 进行电流检测、是否仍有必要利用 ILIMCOMP 引脚进行检测? 禁用 I2C 接口后、是否不允许对 引脚采用 RC (电阻器-电容器)配置?  应如何处理此引脚?
 4.使用 ILIMCOMP 进行电流检测时,必须采用以下公式:
V (ILIMCOMP)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (ILIMCOMP)×R (ILMCOMP)  
请 帮助提供 V (ILIMCOMP)和 GM (ILIMCOMP)的值。
祝你一切顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,萧山

    这似乎是重复的-所以将关闭这一个。  

    此致、

     斯特凡