请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51772 e2e.ti.com/.../LM51772_2D00_SCH.pdf
您好,
使用 LM51772创建了原理图、如插入的 PDF 文件所示。
输入电压/电流:
输入电压(最小值)= 12V;
输入电压(noml)= 24V;
输入电压(最大值)= 36V;
Iout (最大值)= 6A。
1. 在设计原理图中禁用了 I2C 功能。 请首先对原理图进行总体检查。
2.此外,CDC 引脚有两个用途:对电缆压降进行补偿和协助电流感应。 考虑到未使用 I2C 接口、它的默认操作角色是什么?
-
此外、如果 CDC 引脚用作电流监控器件,应使用方程 V (CDC)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (CDC)×R (CDC)?确定 R (CDC)
请检查以下参数值是否已正确分配。
V (CDC)= 1?GM (CDC)= 500us? [V (ISNSP)- V (ISNSN)]= R (ISNSN)* Iout (max)?Iout)Max(=6A 或 更高的电流值?
-
采用 CDC 引脚进行电缆压降补偿时、要连接的合适电阻值是多少?
3. 如果使用 CDC 进行电流检测、是否仍有必要利用 ILIMCOMP 引脚进行检测? 禁用 I2C 接口后、是否不允许对 引脚采用 RC (电阻器-电容器)配置? 应如何处理此引脚?
4.使用 ILIMCOMP 进行电流检测时,必须采用以下公式:
V (ILIMCOMP)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (ILIMCOMP)×R (ILMCOMP)
请 帮助提供 V (ILIMCOMP)和 GM (ILIMCOMP)的值。
祝你一切顺利。