This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632:通过外部闪存的 OSPI 实现安全启动

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1354507/am2632-am2632-secure-boot-with-ospi-from-external-flash

器件型号:AM2632

您好!

我们要对 SBL 和应用使用安全引导。 我们需要从外部闪存使用 QSPI 引导模式。 现在、我已经在 SDK 9.1.0.41中发现了与 QSPI 引导组合使用安全启动的限制。
我们希望外部闪存中有一个加密的 SBL 和应用程序。


AM263x 一般不支持此功能、还是计划在未来版本中提供此功能? 您能提供时间线吗?

另一个问题。 我们实现了特殊的引导流程。 我们的 SBL 会加载 R5SS1、在 R5SS0上执行 pBIST、然后 R5SS1会将固件从闪存加载到 R5SS0。
此星座图中是否可以实现安全引导流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jo Scho:

    AM263x 是否一般不支持此功能或是否计划在未来版本中使用此功能? 您能否提供时间线?

    计划于2024年8月/9月到期的10.00发布。

    Unknown 说:
    此星座中是否可以实现安全的引导流?

    可以、这是可行的、因为您需要考虑为每个 CPU 应用映像拥有多个证书。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash