This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:关于总体未调整误差

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353113/mspm0g1506-about-total-unadjusted-error

器件型号:MSPM0G1506

你好。
我有两个关于 MSPM0G1506的总不可调整误差(TUE)的问题。


1.计算是根据数据表进行的。 使用外部基准时、TUE 是否在±6.87LSB 时正确?


2.我想使用内部基准(1.4V),但在这种情况下如何计算 TUE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 ?? ???

    Unknown 说:
    1. 计算是根据数据表进行的。 使用外部参考时、TUE 在±6.87LSB 是否正确?

    是的、这是正确的。

    但您仍然需要知道、 在极少的情况下、 所有错误都将达到其最大值。

    通常、TUE 应远小于该结果: ±6.87LSB

    因此、在一般用例中、您需要 在特定工作条件下测试 TUE、该结果值得参考。

    Unknown 说:
    2. 我想使用内部基准(1.4V)、但在这种情况下如何计算 TUE?

    在您的目标应用中直接测试某些条件。

    与答案1相同的方面是、只需将它们加在一起即可、但 在实际情况下几乎永远不会发生。

    ----------------

    更多信息、有关 VREF 规格、请参阅数据表:7.14

    此致、

    赫利克