This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:如何在 Fusion Digital 软件中选择 TPS53667

Guru**** 2391695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352664/tps53667-how-to-select-tps53667-at-fusion-digital-software

器件型号:TPS53667

我们想知道如何在 Fusion GUI 中选择 TP S53667?

Fusion GUI 将与[系统视图]上与 TPS53667控制器关联的电源轨打开

屏幕,如图27所示。 如果这是装配了多个 Fusion GUI

兼容器件、所有这些器件都将显示在 System View (系统视图)窗口中

我找不到 GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:  

    我不理解您的问题? 您是否尝试使用 Fusion GUI 离线模式从板上读取 IC 或为 TPS53667生成文件?

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     从电路板上读取 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能告诉我怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanya Prem:ć

    are you here?plase help

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:  

    您是否使用 USB2到 GPIO 适配器从电路板上读取器件? 您遇到什么错误-找不到适配器或设备? 请给问题提供一些更多的背景信息、因为我无法在没有有关您遇到什么错误的进一步信息的情况下对其进行调试。  

    通常、为了读取 IC、适配器连接到电路板(通常器件的通信引脚路由到可将适配器插入的连接器中的测试点)。 然后、Fusion GUI 软件会检测适配器和器件(如果一切都在电路板上进行了路由和正确连接)、并在 Fusion GUI 上检测到该器件。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用 USB2到 GPIO 适配器从电路板上读取器件? 答:是

    收到 HAT 错误-找不到适配器或设备?   答:是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑分析仪显示具有来自 PCB TPS53667的波形、但 USB 适配器无数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遇到了哪个错误-适配器未找到错误或设备未找到错误? 不同的错误具有不同的调试方式和不同的问题根源。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚