This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1348803/am2431-am2431

器件型号:AM2431

团队成员  

我们在 设计中使用 AM2431、 并选出了同时具有3.3V 和1.8V 电源电压与 MCU 连接的 PSRAM。  在噪声容限分析期间、我们得知所有这些 PSRAM 都出现故障、因为 MCU 的 VOH (min)容限较小。  在这里需要您的想法。

您能不能建议任何具有并行接口、可与 AM2431 MCU 连接的 PSRAM。  

SL/NO 目标 检查状态
部件 电源电压轨 电源电压(V) VOH (最小值) VOH (最大值) VOL (最小值) VOL (最大值) 部件 电源电压轨 电源电压(V) VIH (最小值) VIH (最大值) VIL (最小值) VIL (最大值) 电源电压 高电压电平 低电压电平 状态
1 AM2431BSDFHIALFR 1V8 1.8 1.35 1.8 0 0.45 AS1C8M16PL-70BIN 1V8 1.8 1.4 2 -0.2 0.4 正确 不正常
2 AM2431BSDFHIALFR 1V8 1.8 1.35 1.8 0 0.4 IS66WVE4M16EBLL-70BLI 1V8 1.8 1.4 2 -0.2 0.4 正确 正确 不正常
3 AM2431BSDFHIALFR 第3版 3.3 2.4 3.3 0 0.4 IS67WVE4M16EBLL-70BLA1 第3版 3.3 2.9 3.5 -0.2 0.4 正确 正确 不正常

此致

A V S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVS、您好!

    感谢您的查询。

    我正在调查该问题、因此必须在内部联系器件专家。

    请预计响应会延迟。

    此致、"

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa

    我们希望尽早收到您的意见。  感谢您的理解。

    此致
    AVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVS、您好!

    感谢您的跟进、我回答了类似的问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1348811/am2431-psram-compatibility-with-mcu

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AVS

    请参考可帮助执行所需分析的专家提供的其他输入  

    如果需要、客户需要使用施加到输出的实际负载的 SOC IBIS 模型
    了解除3mA 以外任何负载下的 VOL 或 VOH。 客户需要有效地执行与 PSRAM IBIS 模型相同的操作
    以确定在实际运行条件下该器件的 VOL 和 VOH 电平是多少。

    通常为特定电流定义 VOL 和 VOH。
    例如、我们使用3mA 负载定义 SOC 1.8V LVCMOS VOL 和 VOH 值。
    SoC 低输出电压将等于或小于数据表中定义的最坏情况值0.45V、其中3mA 负载和
    会开始接近 VSS。
    SoC 高输出电压将等于或大于 VDD 3mA 负载下数据表中定义的最坏情况值(SOC-0.45V)
    并且在您降低负载电流时将开始接近 VDD。

    此致、

    斯里尼瓦萨