This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:PSRAM 与 MCU 兼容

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1348811/am2431-psram-compatibility-with-mcu

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: AM2434、 SysConfig

团队成员  

我们在 设计中使用 AM2431、 并选出了同时具有3.3V 和1.8V 电源电压与 MCU 连接的 PSRAM。  在噪声容限分析期间、我们得知所有这些 PSRAM 都出现故障、因为 MCU 的 VOH (min)容限较小。  在这里需要您的想法。

您能不能建议任何具有并行接口、可与 AM2431 MCU 连接的 PSRAM。  

SL/NO 源 目标 检查状态
部件 电源电压轨 电源电压(V) VOH (最小值) VOH (最大值) VOL (最小值) VOL (最大值) 部件 电源电压轨 电源电压(V) VIH (最小值) VIH (最大值) VIL (最小值) VIL (最大值) 电源电压 高电压电平 低电压电平 状态
1 AM2431BSDFHIALFR 1V8 1.8 1.35 1.8 0 0.45 AS1C8M16PL-70BIN 1V8 1.8 1.4 2 -0.2 0.4 正确 错 错 不正常
2 AM2431BSDFHIALFR 1V8 1.8 1.35 1.8 0 0.4 IS66WVE4M16EBLL-70BLI 1V8 1.8 1.4 2 -0.2 0.4 正确 错 正确 不正常
3 AM2431BSDFHIALFR 第3版 3.3 2.4 3.3 0 0.4 IS67WVE4M16EBLL-70BLA1 第3版 3.3 2.9 3.5 -0.2 0.4 正确 错 正确 不正常

此致

A V S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVS、您好!  

    感谢您的查询。

    以下是一些可以参考的链接。

    e2e.ti.com/.../am2432-psram-for-am243x
    e2e.ti.com/.../am2431-psram-interface-support
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189633/am2434-psram-enable-disabled

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa

    感谢您的快速响应。 我们已经对您分享的链接中提到的器件进行了直流分析、并观察到该器件出现了故障。 我们要求您告知我们其他可用选项。  

    此外、我们已尝试 访问您共享的以下门户中提供的链接、但未能打开。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189633/am2434-psram-enable-disabled 
    404错误-页面未找到| TI.com


    此致
    A V S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVS、您好!

    谢谢你。  

    我已将 E2E 主题内容复制到  

    我想了解的有关 AM2434 MCU 的信息

    1) 1)如何访问 PSRAM?
    2) 2)如何启用或禁用 PSRAM?
    3) 3)访问 PSRAM 的要求是什么? (即任何寄存器设置为高电平/低电平或任何变化)
    4) 4)如何读取/写入 PSRAM?
    5) 5)如何设置只读模式?


    此致、
    D J

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa
     
    我们想知道、 是否可以使用我们在表中上述提供的 VOH 裕度来连接 PSRAM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVS、您好!  

    谢谢你。

    SOC IO 符合 JEDEC 标准。  

    您可能必须咨询内存供应商以获得他们的建议。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AVS

    E2E 中的答案不可见。 我按如下方式添加了这些函数。

    1) 1)如何访问 PSRAM?

    您可以通过 GPMC 访问 PSRAM


    2) 2)如何启用或禁用 PSRAM?

    您需要设置 GPMC 以便其访问 PSRAM。   有关详细信息、请参阅 AM243x TRM 的12.3.3通用存储器控制器(GPMC)(www.ti.com/.../spruim2)。


    3) 3)访问 PSRAM 的要求是什么? (即任何寄存器设置为高电平/低电平或任何变化)

    请参阅对2的回答


    4) 4)如何读取/写入 PSRAM?

    正确设置 GPMC 后、您可以使用专用存储器地址空间: GPMC0_DATA 0x050000000 0x057FFFFFF 128MB 以访问 PSRAM。

      
    5) 5)如何设置只读模式?

    您可以通过 ARM MPU 设置将 PSRAM 区域设为只读模式。 使用 SysConfig 打开示例 CCS 工程中的 example.syscfg 文件。 检查 MPU 设置:

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AVS

    请参考可帮助执行所需分析的专家提供的其他输入  

    如果需要、客户需要使用施加到输出的实际负载的 SOC IBIS 模型
    了解除3mA 以外任何负载下的 VOL 或 VOH。 客户需要有效地执行与 PSRAM IBIS 模型相同的操作
    以确定在实际运行条件下该器件的 VOL 和 VOH 电平是多少。

    通常为特定电流定义 VOL 和 VOH。
    例如、我们使用3mA 负载定义 SOC 1.8V LVCMOS VOL 和 VOH 值。
    SoC 低输出电压将等于或小于数据表中定义的最坏情况值0.45V、其中3mA 负载和
    会开始接近 VSS。
    SoC 高输出电压将等于或大于 VDD 3mA 负载下数据表中定义的最坏情况值(SOC-0.45V)
    并且在您降低负载电流时将开始接近 VDD。

    此致、

    斯里尼瓦萨