This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:编译由 syscfg 生成的代码将在使用 McSPI 时提示出错。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353608/am263p4-compiling-codes-generated-by-syscfg-will-prompt-errors-when-using-mcspi

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

以下是在 syscfg 中输入的配置 I:  

但在编译过程中、会提示以下错误:  

我正在使用中断模式、但不使用 DMA 模式... 您以前有过测试吗...  

此致、  

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    启用 LLD 后、我可以重现相同的问题、并获得许多其他编译错误。 错误位于 SysConfig 生成的驱动程序中:  

    TI_DRIVERS_CONFIG.c 和 ti_DRIVERS_OPEN_CLOSE.c

    错误:变量重新定义和函数重新定义等

       

    我将生成一个软件错误。 非常感谢!