This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:MIPI 跟踪引脚排列

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TMDSRM48HDK, TMDSEMU560V2STM-UE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343796/rm48l952-mipi-trace-pinout

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: TMDSRM48HDKTMDSEMU560V2STM-UE

我们正在使用具有跟踪功能的 RM48L952设计自己的电路板。

 TMDSRM48HDK 设计文件中的 MIPI 跟踪引脚排列与 MIPI Alliance 的"MIPI 调试和跟踪连接器建议"(1.20版)或 Spectrum Digital 的"XDS560v2系统跟踪 JTAG 仿真器技术参考"不一致。

我在 TI 或 Blackhawk 网站上找不到任何引脚排列信息。  TI 网站上唯一使用 EMU##的命名法、不适用于 RM48L952。

我担心的是参考设计显示引脚17为 TRACECTRL、而其他所有引脚显示引脚17为 TRC_DATA[0][0]、并且这之后的所有数据引脚不一致。

我在哪里可以找到 RM48L952和 TMDSEMU560V2STM-UE MIPI 跟踪连接器引脚排列的详细指南 ?