This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667的 USB 到 GPIO 无法读取 IC ID

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352537/tps53667-usb-to-gpio-fo-r-tps53667-can-not-read-ic-id

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2

无法 在线阅读 Fusion 设计中的 IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在在线 Fusion 设计中选择 TPS53667  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:  

    您是否碰巧使用 USB 转 GPIO2适配器来读取您的器件? 屏幕上是否显示"Cannot find adapter"(无法找到适配器)或"Cannot find device"(无法找到设备)?

    任何其他信息或屏幕截图都将有助于调试。  

    此致!  

    达尼亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi á n Dhanya  

    用于读取器件 ID 的 USB 转 GPIO2适配器 we are using TPS53667 for POWER,can not communite with TPS53667

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动Fusion 数字设计器 界面

    启动 Fusion Digital Designer 界面

     

    单击Change 设备扫描选项界面如下:

    单击更改设备扫描选项界面、如下所示:

     

    选择0X01下拉菜单

    选择0x01下拉菜单

     

     

    这里面没有TPS53667选项

    这里怎么操作

    此处没有 TPS53667选项

    如何在这里操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:  

    根据您之前的回答、如果我的理解是正确的、您将适配器仅用于电源吗? 我相信您必须将通信信号连接至笔记本电脑、这样才能检测到您的设备。  

    此致!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    对于 TPS53667、您将使用 DEVICE_CODE (MFR_44、FCh)作为扫描模式。 如果您不知道要选择哪些选项、请选择"IC_DEVICE_ID + DEVICE_ID + DEVICE_CODE "的组合、作为将来的参考。  

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仅将适配器用于电源? 是   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会 根据您所说的解决方案尝试所有方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试,PCB 有 波形,,但 USB 适配器不能这些信号.请参阅图标   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 USB 适配器2006 ,请帮助我确认是否适合 TPS53667或软件版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion Digital Deigner V7.0.1和 V7.10.1 有一些不同,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我确认,up 是演示文件,down 是 我正在使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 GUI 无法检测到适配器。 请确保 LED 为绿色。  如果 GUI 未检测到适配器、请拔下 USB 适配器并将其重新插接。 如果仍然无法正常工作、请尝试另一个 USB 端口。

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)