This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4-Q1功能安全合规性文档

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, AM2634-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353315/am263p4-functional-safety-compliance-documentation-for-am263p4-q1

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634-Q1

我能不能问 、AM2634-Q1的 FUSA 文档是否转移到了 AM263P4-Q1?

传感器和 SIP 型号是否有差异?  

我能问一下在哪里有一个很好的解释"传感器变体"的含义-我搜索的数据表和手册,找不到任何明确的解释,如果它是明显的道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    1) AM263Px 将进行功能安全合规性测试、并在提供专用文档后立即提供相关文档。 许多 IP 可以在两个器件之间重复使用相同的 FUSA 详细信息、但 AM263Px 文档会有所不同。

    2) SIP 型号(ZCZ-F)包括嵌入式 OSPI 闪存(NO)外部 OSPI 闪存接口。

    3) 3)术语"传感器"来自封装标识符(ZCZ S)。 在本例中、"传感器"是 旋转变压器子系统 和相关的引脚/信号要求。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zackary:

    1A)问题将是时间表是什么、您知道目标安全手册将在何时发布。 这对于在带有2025年末 SOP 的 OEM 牵引逆变器应用上实施至关重要。

    1b)是否已有符合 AUTOSAR 的牵引应用正在开发中? 我们提供的 AUTOSAR 意味着我们是唯一一个、这似乎很难相信-  如果这是敏感信息(我们与 TI 签订了完整的 NDA)、您能在 john.martin@empelsystems.com 上告诉我吗?

    2)明白,我认为情况是这样的,谢谢。

    3) 好的,谢谢。 在数据表中找到球栅阵列图:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1A)问题将是时间表是什么、您知道目标安全手册将在何时发布。 这对于在带有2025年末 SOP 的 OEM 牵引逆变器应用上实施至关重要。

    1b)是否已有符合 AUTOSAR 的牵引应用正在开发中? 我们提供的 AUTOSAR 意味着我们是唯一一个、这似乎很难相信-  如果这是敏感信息(我们与 TI 签订了完整的 NDA)、您能在 john.martin@empelsystems.com 上告诉我吗?

    [/报价]

    我将不得不四处询问以获得有关这些主题的一些详细信息-我会告诉您第二个主题是否需要私人对话。 我会发送一个朋友请求、以防在必要时启用。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1a)问题将是时间轴,您知道目标安全手册何时发布吗? 这对于带有 SOP 年末2025的 OEM 牵引逆变器应用的实施至关重要。

    您可以将 AM263文档用作 AM263P 的强大初始参考、它不适用的唯一方面是我们的迁移指南: https://www.ti.com/lit/pdf/spradb3中所述的特性变更

    预期将于24年第3季度提供 AM263P 安全手册。

    1b)是否已有符合 AUTOSAR 的牵引应用正在开发中? 我们提供的 AUTOSAR 意味着我们是唯一一个、这似乎很难相信-  如果这很敏感、您能在 john.martin@empelsystems.com 上告诉我吗(我们与 TI 签订了完整的 NDA)。

    目前没有基于 AUTOSAR 的牵引逆变器应用的开发计划、但我已经将您的反馈分享给了我们的团队、而且我们还存在差距、无法做到这一点。

    此致、

    拉尔夫·雅各比