This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:MSP-EXP432E401Y

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326760/msp-exp432e401y-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y

您好!
我面临一个怪异的问题、  
我将使用  Launch Developed kit2和 Scalable-PMICs-GUI。
当我使用 GUI 将开发套件连接到 Windows 平台时,硬件被应用程序识别,但在 Linux 系统(Ubuntu 22.04)上无法识别相同的开发套件。
请帮助我了解导致此问题的原因、是否有任何 Linux 平台驱动程序缺失? 如何查看系统是否识别到的套件与 Windows 平台上的设备管理器中的套件相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    让我与团队核实一下、今天晚些时候我会回来与您联系。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    如有帮助、请参阅之前的帖子。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:
    这是我在尝试打开您发送的链接时看到的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    抱歉、您访问的页面不存在。 我的错。 决议是:

    我已获悉、在该应用程序的桌面版本中、应有一个"docs"文件夹、其中包含一个 readme.txt 文件。 在此文件中、有一个 Linux 特定部分介绍了在这种情况下可能有用的一些权限/COM 端口设置。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经尝试使用自述文件、现在看到 /dev/ttyACM0
    但仍然在我的 Windows 系统硬件立即连接,但在 Ubuntu 系统上可扩展应用程序不能识别编程器设备。
    您能提出另一个解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    我已就此联系团队寻求帮助。 我们将在本周结束时与您联系。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    您能否确认您使用的是最新版本(4.0.0)?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在尝试单击版本3.0.0的"立即更新"时使用的是版本2.0.0的 Scalable-PMICs-GUI

    应用程序在更新过程中自动关闭


    当我重新打开应用程序时、它似乎没有更新。
    您能帮助我们更新吗?

    P.S.在我的 Windows 系统上,我使用相同的版本(2.0.0)和程序员被识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    请尝试 在此处找到的最新版本(4.0.0)。 您可以选择下载或使用浏览器版本。 尝试此版本、并报告是否解决了问题。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我安装了4.0.0版本,仍然"硬件未连接"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    很遗憾听到没有帮助。 您是否试用过浏览器版本(如果可以)?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的事情:

    我确保安装所有需要的扩展和程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    我已经联系了我们的软件团队寻求这方面的帮助、我正在等待他们的回应。 我期待在下周结束之前得到一些答案。 感谢您的耐心。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,还在等待回应:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    软件团队仍在研究这一点。 很抱歉让您久等了、感谢您的耐心等待。 我希望在本周得到答案。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    GUI 编写器似乎存在问题、而不仅仅是这个特定的 GUI。 软件团队正在寻找这个问题的解决方案。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariela:

    软件团队一直在努力解决这个问题、但我没有收到他们的反馈。 刚刚看到了一些更新、但问题尚未解决。 这比预期的时间更长、因为软件团队也具有带宽限制。

    此致、

    Niko