This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434-ALV 引脚是否与 AM6442-ALV 兼容?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353356/am2434-is-am2434-alv-pin-compatible-with-am6442-alv

器件型号:AM2434

您好、专家:

   我们正在考虑设计一个电路板、以便在采用 ALV 封装的 AM243x 和 AM64xx 之间实现兼容。 有可能吗? 在设计原理图之间、是否必须考虑一些因素?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin HU:

    感谢您的查询。

    请参阅 AM64x EVM。 我想这款 EVM 与这两款器件兼容。

    此致、

    斯里尼瓦萨