This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM01507SRHBR 原理图审核请求

Guru**** 2761515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352922/mspm0g1507-request-for-schematic-review-for-mspm01507srhbr

器件型号:MSPM0G1507

您好专家。

我的客户正在 将 MSPM01507SRHBR 用于新项目。

他们希望申请原理图审阅。  

请连接负责人。 他们需要私有连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 robin!

    您是否有相应的 TI 销售人员或 FAE?

    如果您无法在此处上传原理图、请让他们与我联系。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helic

    我希望通过电子邮件获得支持、以便分享信息。 对应的 TI 韩国。

    请发送电子邮件给我(robin.moon@arrow.com)

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    循环现金 支持韩国.

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    已发送电子邮件。 我将关闭该主题。  

    此致、

    现金豪