This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:RM44L520温度相关问题

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352723/rm44l520-rm44l520-temperature-related-issues

器件型号:RM44L520

您好,

RM44L520可以承受的烘烤温度是多少? 可承受的最高熔炉温度是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    Unknown 说:
    RM44L520的烘焙温度是多少? 可承受的最高熔炉温度是多少?

    它可以承受 -40 至105°C。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。