This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507:

Guru**** 2589560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350953/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

大家好,  

我正在使用 MSPM0G3507作为 MCU 来设计新项目  

但在数据表中没有明确提及如何与 XDS110调试探针连接。

您能否提供 如何使用 (JTAG/Spy-bi Wire)将 XDS110与 MSPM0系列连接的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看 launchpad 原理图:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau873c/slau873c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad 原理图是我们在 LaunchPad 上使用的10引脚 ARM 接头的最佳参考。 有关 SWD 引脚建议的一般信息、请查看 MSPM0G 硬件设计指南: https://www.ti.com/lit/slaae76

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    但 XDS110有20引脚连接器、而不是如何连接10引脚 SWD 引脚???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    TI 提供几种不同的 XDS110产品、您在使用 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U?吗?

    如果是、该探针附带多个适配器板、可用于向下转换为10引脚 ARM 连接器。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登,你好!

    是的,我正在使用   TMDSEMU110-U ,但我混淆哪个引脚应该连接为 SWD 通信.

    您能帮我讲一讲连接图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    使用随附的20引脚 ARM 电缆并将其连接到 CTI -20至 Cortex-M 10引脚适配器板(请参阅下面的 TDSEMU110-U 用户指南)。

    应连接到 MSPM0 Launchpad (或您的定制电路板)上的10引脚 ARM 连接器。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登,你好!

    我能否 仅使用5线将5引脚连接到 XDS110调试探针???

    e2e.ti.com/.../MSPM0G3507SPMR.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    是的、这可能有点恼人的跳线要求、但您可以使用 CTI -20至 TI-14引脚适配器来执行此操作。  

    此致、
    布兰登·费舍尔