This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:异常运行

Guru**** 2870640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352526/tm4c129encpdt-abnormal-operation

器件型号:TM4C129ENCPDT

我有疑问。 在 USB0DM 和 USB0DP 引脚上的串行连接期间、多次发生复位、之后器件的表面温度远高于正常值、电流消耗也更高。
当复位发生时、WDT 计数为0mom。
然后、串行连接被禁用、PP0、PP1、SSI0CLK、PA3、 SSI0XDAT0和 SSI0XDAT1也停止运行。 是否有人报告过这种现象? 可能是什么原因? 提前感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 LaunchPad 上运行相同的代码时、是否会出现相同的问题? 如果它在 LaunchPad 上运行正常、我建议您在自定义板级进行诊断。 请比较 LaunchPad 原理图和您的电路板、看看您是否可以发现任何细微的差异。 检查您是否有关于 VDD 和 VDDC 电源的建议去耦。 电源可能不稳定、会触发掉电复位。 您可能需要对 I/O 进行电阻检查、然后查看是否存在会导致高温和高电流的短路。  

     请参阅本 TM4C129系统设计指南、了解电路板设计的最佳实践。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    [quote userid="603427" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352526/tm4c129encpdt-abnormal-operation 发生复位时 WDT 计数为0mom。
    [/报价]

    我不清楚您在这里对 WDT 的理解是什么。 您是否在使用看门狗? 为了找出问题、我建议您禁用看门狗并继续进行重置? 如果是、则可能是板级上所述的硬件问题。