主题中讨论的其他器件:SEGGER、 AM2634
嗨、
我想记录我的应用正在执行的操作、查看触发了哪些中断以及哪些部件需要多少时间。 而无需 中断应用程序和更长的时间。
如何 实现该目标以及需要哪些调试/跟踪工具。
有没有任何开箱即用的解决方案、例如 CCS、Segger 或 Lauterbach、以及有没有教程? 我可以访问以下引脚:TRC_CLK、TRC_DATA0、TRC_DATA_1、TRC_DATA_2、TRC_DATA_3。
此致
本杰明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、
我想记录我的应用正在执行的操作、查看触发了哪些中断以及哪些部件需要多少时间。 而无需 中断应用程序和更长的时间。
如何 实现该目标以及需要哪些调试/跟踪工具。
有没有任何开箱即用的解决方案、例如 CCS、Segger 或 Lauterbach、以及有没有教程? 我可以访问以下引脚:TRC_CLK、TRC_DATA0、TRC_DATA_1、TRC_DATA_2、TRC_DATA_3。
此致
本杰明
本杰明、您好!
感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。
[quote userid="539733" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350775/am2431-possible-tracing-profiling-methodes 如何 实现该目标以及需要哪些调试/跟踪工具。您可以使用 CCS 执行调试会话的流量分析、而不会中断应用。
此致、
图沙尔
尽管该文档较旧、但 在以下位置概述了一些选项:www.ti.com/.../spruhm7b.pdf、在第1.2节中
一种可能的方法是 TMDSEMUPROTRACE 调试探针| TI.com。
另一个选择是我们为 AM2634开发购买的 Lauterbach PowerTrace III。 我们还没有在愤怒中使用它,但你将需要深口袋!
PowerTrace III -并行跟踪模块| Lauterbach TRACE32
TI 将根据要求提供 Lauterbach 脚本。
尊敬的 Benjamin:
我想我 为您找到了更好的答案: (+) AM2634:跟踪端口是否可与第三方调试器配合使用-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
具体来说、本文档介绍了您需要了解的所有硬件连接相关知识: https://ti.com/lit/spru655
经过快速扫描后、我认为您可能需要4个以上的跟踪数据连接、但不确定。 无论如何、我现在想知道 XDS560v2是否适合您的处理器。 AM243x 不在支持的处理器列表中、但另一方面、它不在不支持的处理器列表中。
根据此 Lauterbach 支持任意数量的跟踪数据引脚: (+) AM2634:跟踪信号配置-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
也许 Brennan Hartiganis 是你需要联系的家伙吗?
我记得在我们与 Lauterbach 的讨论中、 4个迹线数据引脚不足以保证购买迹线探针。 也请与 Lauterbach 交谈。 当然,英国代表是非常有帮助的,没有销售压力,只是讨论的事实。