This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634COKFHMZCZRQ1

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1351590/am2634-q1-am2634cokfhmzczrq1

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

AM2634 Micro 中有4个内核、我们将其用作2组锁步内核、这些内核运行2个独立的进程、在内核(IPC)之间设置邮箱。 我的问题是、如果主内核(内核0、内核1锁步)出现故障、内核2 (内核3锁步)是否会继续正常运行? 要让 Core 2继续运行、Core 0必须无故障运行、是否有任何相关性? 此设计旨在确保在发生核心故障时实现冗余运营。

谢谢、此致、

利内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linesh:

    群集0和群集1之间不存在任何依赖项、因为每个群集的 Core0和 Core1之间存在任何依赖项。 除非针对这种情况配置了应用程序、否则即使 Core0/1出现故障、Core2也会继续运行。 ESM 可以配置为共享每个群集的锁步状态、然后此错误信号可以在发生故障时触发工作内核中的中断以复位两个群集。

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    谢谢、此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zackary。 我们将对此进行测试、如果有任何进一步的疑问、我们会回来解答。