This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM263X:MCU-PLUS-SDK - AM263X

Guru**** 2525580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341936/mcu-plus-sdk-am263x-mcu-plus-sdk-am263x

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:AM2634UNIFLASH

大家好!

我重新提出一个旧问题、因为我的问题仍未解决 、另一个主题已锁定。

我正在尝试测试 AM2634 MCU 的 HS-SE 模式特性。

我正在使用一个能够在其上设置 HF-SE 模式的 AM263x 控制卡。 我正在使用以下库:

- MCU_PLUS_SDK_AM263X_09_01_00_41

- OTP_KEYWRITE_AM263X_SR_11_09_01_00_05

- TIFS_AM263X_09_01_00_03

- OpenSSL 1.1.1

根据官方文档、我使用了以下命令来生成 Keywriter 证书:

./ gen_keywr_cert.sh -t tifek/am263x/SR_11/ti_fek_public.pem --mSv 0x1E22D --mSv-protect -b keys_devel/bmpk.pem --bmek keys_devel/bmek.key -b-protect --bmek-protect -s smek.key 

 在设备上运行 Keywriter 后、我具有以下 RBL 转储:

----------------
SoC ID 硬件信息:
----------------
零件号:0x0
器件型号:0x2
PGVer:0x3
ROMVer:0x2
MetalVer: 0x1
----------------
SoC ID R5 ROM 信息:
----------------
R5 ROM 版本:0x10100
----------------
SoC ID HSM Pub ROM 信息:
----------------
设备名称: AM263X
devType:0xabcd0006 --> HS_SE
HSM ROM 版本:0x10100
----------------
SoC ID HSM 安全 ROM 信息:
----------------
PRIME:0x1
密钥版本:0x2
密钥计数:0x1
SWRV SBL:0x1
SWRV HSM:0x1
TI MPK Hash:ec54cc16cd1ffccab7fd81fd82c998b305c6ac0c12cccf21a610fc1ad7159b1ad20acd69adabf72f1eed15021e26766d2f212d135b6bbf5e5e5e76c06aca876e4
客户 MPK 散列值:ce0c44734447afec12ba0b2226c3bdbc15576d212323ece46a9c4ccd6a463e417086083fee572a09a9496dbed447a9f13f9cf535fad75b18e0ee095a4a78e3c62
唯一 ID:a21bf27e0e130cb4ea20898ff70c923779ec1bd222e8aa42243d2422d89f7f609bd30440fcafd1ee1d83912b973702b5a3d756b2bbbd246053f6344faf495d954

由于卡是 HS-SE 模式、因此我将尝试刷写 owm SBL。

为此、我  使用以下命令编译了 SBL_UART_UNIFLASH:

make -s -C examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash/am263x-cc/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/ all device=am263x device_type=HS debug_tifs=no debug_option=DBG_public_enable

 

   通过 XMODEM 完成 SBL_UART_UNIFLASH 传输后、MCU 残桩和进一步的 SBL 代码传输不会按预期启动。

正如上一主题中建议的那样、我按照本指南的说明尝试在连接模式下进行调试。

e2e.ti.com/.../faq-mcu-plus-sdk-am243x-how-to-debug-sbl_qspi-for-am263-and-am273-or-sbl_ospi-for-am243-or-an-application-which-is-booted-via-ospi-qspi-boot

但 JTAG 端口保持锁定状态。

请,谁能告诉我 什么可能是错的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Unknown 说:
    TIFS_AM263X_09_01_00_03

    如果您有 TISP-MCU 版本、我建议您在构建 SBL 之前构建 TISP-MCU。

    请按照 Academy 部分中提及的步骤来获取 AM26器件- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AZyrdnzxJ0B3S8PgTPuq8Q__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash Kedia:

    感谢您的支持。

    我试图遵循你提到的学院部分,但有一个步骤 不是完全清楚的。

    例如、 我是否需要在我的  SBL_UART_UNIFLASH 工程中插入 HSM 运行时代码上传阶段?

    此项目的目的仅是提供一个 XMODEM 服务器来 在闪存上烧录 QSPI_SBL、因此我未在闪存上添加任何加密的 HSM 映像加载。

    考虑到电路板的 HF-SE 状态、我是否仍应考虑将 HSM 固件上传视为 SBL_UART_UNIFLASH t 的强制性要求?  我刚才 使用我的 SMPK 密钥对该代码进行了签名。

    Br、

    范尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    如果您检查流程、由于信任根的改变、在您从 HSFS 迁移到 HSSE 固件时、SBL 和 HSM 运行时固件需要重新编译。

    例如, 我是否需要在我的  SBL_UART_UNIFLASH 项目中插入 HSM 运行时代码上传阶段?

    可以。 毕竟、SBL_UART_UNIFLASH 也是一种 SBL 类型、需要重新生成、因为需要使用您的(或默认虚拟) rootkeys 对 SBL 进行签名。

    考虑到我电路板的 HF-SE 状态,我是否仍应将 HSM 固件上传视为对 SBL_UART_UNIFLASH t 也是强制性的?  我刚才 使用我的 SMPK 密钥签署了此代码。[/引号]

    使用"evice=am263x DEVICE_TYPE=HS DEBUG_TIFS=NO DEBUG_OPTION=DBG_PUBLICE_ENABLE"重新编译示例 将自动处理 HSSE 器件。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash Kedia:

    我在 CCS 上导入了 HSM 工程、并按如下方式设置编译行为:

    我还修改了 TIFS devconfig.mak 文件以使用我的自定义密钥:

    此处是编译器输出。  您可以看到使用的自定义密钥是正确的、并且 hsmRtImg.h 已正确复制到相关的 SDK_PLUS 文件夹中:

    之后、我修改了 SBL_UART_UNIFLASH 示例、以这样上传 HSM 代码:

    在该工程中、我在 CCS 上设置以下编译行为: device=am263x device_type=HS debug_tifs=no debug_option=DBG_public_enable

    但是、通过 XMODEM 发送到电路板后、我仍然无法使用 JTAG 进行连接。 我已经排除了任何 GEL 文件执行和连接时的任何复位选项、而且您还可以注意到、我在 HSM 加载后添加了一个无限循环、以便轻松地连接调试。

    我还修改了 SDK 的 devconfig.mak 文件、以指向相同的客户密钥。  

    我是否漏掉了一点?

    Br、

    V·文蒂

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanni Vinti:

    你的流量是完全好的!

    我现在唯一怀疑的是您的安装程序上的 OpenSSL 版本。 您是否使用 OpenSSL 版本1.1.1 (正如您在 SDK 09.01上所做的那样)?

    此致、
    Aakash

    PS:无论如何-

    之后,我修改了 SBL_UART_UNIFLASH 示例,以通过以下方式上传 HSM 代码:

    可能不需要执行此步骤。 如果需要、您可以恢复这些更改。 正如您突出显示的那样、该版本的 SBL 实际上并不需要 HSMRt 固件/TIFS-MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用以下 SSL 库:

    请考虑一下、我 能够为不同的 QSPI 闪存器件支持构建和运行其他 SBL 工程、如果库不正确、则即使在 HS-SBL FS 器件上也不能运行这些工程、对吗?

    Br、

    范尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanni、

    让我们通过一个简短的调试调用来解决此问题。 请通过 TI 联系人发送邀请或向我发送 朋友请求

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanni、

    我认为器件是使用由 SDK 提供的虚拟密钥进行刷写的、即  

    SMEK:  https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/next/tools/boot/signing/mcu_custMek.key
    SMPK:  https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/next/tools/boot/signing/mcu_custMpk.pem

    您可以尝试使用相同的方法吗? 我可以确认 SMPK 仍然相同、因此可以先尝试不加密。

    您可以重新评估您的步骤吗? 看起来您在使用 OTP Key Writer 时犯了一些错误。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    如果我的器件使用虚拟 TI 密钥进行刷写、为什么引导日志会显示我的自定义密钥的哈希?

    总之、我将执行该测试、让您知道、

    Br、

    范尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我刚刚完成了你建议的测试、但是 SBL 代码还未运行、JTAG 端口仍被锁定。

    Br、

    范尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanni、

    我发现具有 TI 虚拟密钥的器件上的 RBL 打印哈希与哈希相同。 无法验证加密密钥、因此我建议您先禁用加密密钥、然后再在 SBL (在 devconfig.mak 中)中使用相同的密钥。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我还有一个 AM263x 开发板、我有以下 RBL 转储:

    ---------------------------
    SoC ID HW Info:
    ---------------------------
    partID               : 0x0
    partNumber           : 0x2
    PGVer                : 0x3
    ROMVer               : 0x2
    MetalVer             : 0x1
    ---------------------------
    SoC ID R5 ROM Info:
    ---------------------------
    r5 ROM Ver           : 0x10100
    ---------------------------
    SoC ID HSM Pub ROM Info:
    ---------------------------
    devName              : AM263X      
    devType              : 0xabcd0004  -->  HS_FS
    hsm ROM Ver          : 0x10100
    ---------------------------
    SoC ID HSM Sec ROM Info:
    ---------------------------
    Prime                : 0x1
    Key Rev              : 0x0
    Key Count            : 0x0
    SWRV SBL             : 0x0
    SWRV HSM             : 0x0
    TI MPK Hash          : ec54cc16cd1ffccab7fd81fd82c998b305c6ac0c12cccf21a610fc1ad7159b1ad20acd69adabf72f1eed15021e26766d2f212d135b6bebf5e5e76c06ac87a6e4
    Cust MPK Hash        : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Unique ID            : b916a72593008043265c284fbde951627208866f98e1d288f587de06ddb1b2232935701ad819afc99479d14d23e2e474aeb5b015725c72f2a0495b2d563100cf
    

    我从未使用过此电路板的任何安全特性(我们试图用这个全新电路板复制安全流程)、从转储中可以看出、"CUST MPK 哈希"的哈希值全部为零。 如果无法验证加密密钥、这表示什么?

    谢谢您的深入见解、

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    在此板中-

    1. Cust MPK 散列值尚未编程
    2. 尚未对密钥版本、密钥计数和软件版本进行编程。

    在前面提到的情况中、Vanni 仍在尝试启用安全启动、但由于使用了错误的 SMPK、因此未启用。 如果启用了加密、SBL 引导还取决于 SMPK 以及加密密钥、即 SMEK。

    由于加密是可选功能、因此当密钥丢失时、仍然可以在没有加密的情况下使用设备。 您可以禁用加密并同样使用 SBL。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vanni 已经在加密功能禁用的情况下进行了测试、正如他在 5121959年提到的那样、但电路板在该状态下仍无法工作。

    您建议我们下一步做什么? 我们也许可以安排另一个调试调用来进一步澄清问题?

    Br

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    当然可以。 请发送相同内容的邀请。

    与上一次相同的时间。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚给您发送了一条私人消息。

    Br

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照我们的要求、我们能够按照记录的流程完全解决问题、没有发现任何问题。

    此致、
    Aakash