This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350285/am2434-am2434

器件型号:AM2434

尝试  在 AM2434定制电路板上运行 EtherNet/IP 演示例代码时 、控制台(UART)输出中会显示以下结果:

我正在使用 SDK 中的 EtherNetIP_ADAPTER_GENERAL_DEVICE_RGMII_demo_am243x-LP_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例代码。 我正在使用接口 PRG1_RGMII1和 PRG1_RGMII2。

您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经使用 LP-AM2434测试了基本功能。 我们正在使用 EtherNetIP_ADAPTER_GENERAL_DEVICE_RGMII_demo_am243x-LP_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang SDK 中的示例代码。

    当我们使用 LP-AM2434进行测试时、请在控制台(UART)输出中获取以下结果、该结果运行良好-

    但当尝试在 AM2434自定义电路板上运行 EtherNet/IP 演示示例代码时、会在控制台(UART)输出中获得以下结果:

    电路板成功刷新、定制电路板中的其他示例代码(例如 I2C 示例代码)正常工作。

    我们将使用以下配置进行 EtherNet/IP 演示:

    我们是否需要更改定制板的配置文件中的任何内容。  您能帮助我尽快解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surabhi:

    从日志中可以看出、PHY 配置似乎有一些问题。 您能检查以下信息吗?

    1) MDIO 寄存器中的 PHY 活动状态
    2) 2) MDIO 寄存器中的 PHY 链路状态。
    3) 3) PHY 地址配置正确

    您是否还能向我们介绍您正在使用的工业通信 SDK 版本?

    此致、
    普拉吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajith,

    我正在使用 ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03版本。

    我们无法在调试模式下运行定制板。 您能帮助我们如何查看 MDIO 寄存器状态和 PHY 地址吗?

    我将对 phy 使用以下配置。

    在以下基地址的配置文件中-  

    我们如何检查它是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surabhi:

    PHY 编号应来自电路板设计、该编号应 在 SYS 配置中进行配置。  

    有关 MDIO 寄存器的详细信息可在 TRM 的第6.4.12节 PRU_ICSSG MII MDIO 模块中找到。

    此致、
    普拉吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajith,

    感谢您的支持。

    我已经签入板。 存在一些流程问题、现已纠正。 现在两个 phy 地址都正确了。