This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:在 Code Composer Studio 中禁用(除构建外) syscfg 文件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352222/mspm0l1305-disabling-excluding-from-build-syscfg-file-in-code-composer-studio

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0L1306

我想将 syscfg 文件从工作区中排除、并在 targetConfigs 部分下创建了新的文件夹结构、如下面的 pic 所示。 面临编译问题。

  

注意:在"Project Properties"->"Direction"部分中添加了路径、如下面的 pic 所示  

如果我在编译中包含 syscfg 文件、则该文件将成功编译。

如何在禁用  syscfg 文件后解决编译错误,需要进行任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sourabh

    下面是与此相关的 SDK 代码演示: empty_non_sysconfig

    C:\ti\mspm0_sdk_2_00_00_03\examples\nortos\lp_MSPM0L1306\driverlib\empty_non_sconfig

    此致、

    赫利克