This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:用于调试 L1306的 SWD 协议的最小引脚数

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352043/mspm0l1306-minimum-pins-for-swd-protocol-to-debug-l1306

器件型号:MSPM0L1306

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

从下面的硬件设计指南中、通过使用 SWD 协议来调试用户板上的 L1306、最低需要的引脚是4个、即 SWCLK、SWDIO、3.3V 和 GND。

不需要 nRST。

也就是说、用户可以  仅使用这四个引脚(SWCLK、SWDIO、3.3V 和 GND)从2.54mm 探针或 J102 10引脚探针连接电缆。

是这样吗?

(对于此处是否需要 nRST、我们感到困惑。)

www.ti.com/.../slaaeg4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wayne

    四线是可以的。 但客户需要检查其3.3V 电源电流是否低于200mA、因为 XDS110支持的最大电流为200mA。

    对于 nRST 和 PA18 (BSL 调用引脚)、 建议添加作为测试点、以在开发期间支持更多操作。

    ----------------

    如果客户在调试时使用外部电源、则只能使用3条导线:SWDIO、SWDCLK 和 GND。

    此致、

    赫利克