This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R5 EVM 无法加载应用程序

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1352020/lp-em-cc2340r5-cc2340r5-evm-can-not-load-application

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

我刚使用了新的 CC2340R5 EVM、它一开始运行良好、然后突然有一个 EVM 无法加载程序、我尝试了屏幕截图中建议的步骤、但结果不起作用。 我已尝试交换 xds110调试器和 EVM、并确认 EVM 无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查它是否能与 SmartRF Studio 8配合使用?

    最新版本:

    版本:1.0.2
    发布日期:2024年2月1日

    谢谢。
    托比