This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:使用8个正交编码器的安全应用

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350575/rm48l952-safe-application-using-8-quadrature-encoders

器件型号:RM48L952

您好!
我们已成功使用 RM48来构建 SIL4应用。 但我们现在计划在另一个产品上使用它、该产品需要处理4个正交信号(最大200kHz)、然后通过 CAN 总线传输。
根据我之前使用该微控制器的经验、这似乎很可行、但考虑到我绝对没有关于 N2HET 外设的经验、我想知道对于这种应用是否有任何已知的限制。

提前感谢