This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UNIFLASH:如何将 UniFlash 命令行接口与 MSPM0器件结合使用(加载映像和读取存储器)

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G3507, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1351235/faq-uniflash-how-to-use-uniflash-command-line-interface-with-mspm0-device-load-images-and-read-memory

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507MSPM0L1306

UniFLash 支持命令行界面(CLI)、可加载器件的映像和读取存储器。

有关 CLI 的详细信息、请参阅以下用户指南: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v8_1/uniflash_quick_start_guide.html 

以下是 MSPM0器件的 CLI 示例、用户可以将其作为参考:

MassProductionViaUniFlash_L

MassProductionViaUniFlash_G

注:

对于 mspm0g 系列、 可以使用 MassProductionViaUniFlash_G.zip (尽管已设置为 mspm0g3507)。

对于 mspm0l 系列、 可以使用 MassProductionViaUniFlash_L.zip (尽管它设置为 mspm0l1306)。

B.R.

萨尔