This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:关于引脚配置

Guru**** 2581405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1351409/mspm0g3507-regarding-pin-configuration

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!
我正在尝试配置:

GPIO 引脚:在这种情况下、我要将 PA0/1引脚和 PA1/2引脚配置为标准 WAKE 引脚。 如果我选择具有唤醒 IO 结构的标准、则不需要那些引脚。




ADC 引脚:只有 ADC12_0和 ADC12_1、我想添加4个 ADC。 有可能吗?



请参阅所附图片。


此致、
P·辛德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    这是 SysConfig 的错误。

    如果您要将 PA0配置为唤醒引脚、只需将 IO 结构设置为任意、然后选择 PA0。

    然后、添加以下代码以将 PA0配置为唤醒引脚。 (GPIO_SWITCH_USER_SWITCH_1_IOMUX 更改为您自行命名的引脚)。

     

        DL_GPIO_initDigitalInputFeatures(GPIO_SWITCH_USER_SWITCH_1_IOMUX,
            DL_GPIO_INVERSION_DISABLE, DL_GPIO_RESISTOR_NONE,
            DL_GPIO_HYSTERESIS_DISABLE, DL_GPIO_WAKEUP_ON_1);

    此致、

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的回复
    ADC 引脚有什么介绍?

    此致、
    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    G 仅支持两个 ADC。 但我认为您可能指的是 ADC 通道? 如果您想要对4通道等通道进行采样、则可以配置一个 ADC、然后添加四个存储器 。 每个存储器将关联一个通道。

    有关详细信息、请参阅我们的 SDK:..:\ti\mspm0_sdk_2_00_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\ADC12_serial_conversion

    此致、

    佐伊